This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:支持单电源的 USB 集线器 IC

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992411/tusb4020bi-usb-hub-ic-that-supports-a-single-power-supply

器件型号:TUSB4020BI

尊敬的 TI 团队

我们的客户正在寻找一款 USB 集线器产品、该产品通过2个端口支持400Mbps 或更高速度、
并向他们推荐了 TUSB4020、但据说它不能与3.3V 的单电源配合使用。

在 TI 产品中、在支持2个高速端口(480Mbps)的产品中、无法在 Web 上找到支持单电源的产品。
如果您有任何好的器件、请告诉我。

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB4020BI 是您的客户在寻找 USB 集线器时所用的正确器件。 遗憾的是、这是我们唯一的2 USB 2集线器解决方案、它确实需要3.3V 和1.1V 电源。 假设功率容量足够大、电源稳压器可用于产生3.3V 电源的1.1V 电源。