Other Parts Discussed in Thread: ONET4201PA, DS125BR111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ONET4201PA 主题中讨论的其他器件: DS125BR111
对于我的应用、我想使用多级信号(PAM4)、我想让接收器使用放大器 ONET4201PA、因为它具有 RSSI、我可以在该阶段之后使用它进行输出电平调整、 但我看到线性区域保持低于2mV 输入电压且高于2mV 是限制值(显然它是一个限幅放大器)、并且 RSSI 信号在这些电平上很小、也许不有用。 我想问这是否合适、或者我是否可以使用其他产品。
请提供建议。
非常感谢。