This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201PA:线性区域中使用的 ONET4201PA

Guru**** 2581835 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201PA, DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991927/onet4201pa-onet4201pa-used-in-the-linear-region

器件型号:ONET4201PA
主题中讨论的其他器件: DS125BR111

对于我的应用、我想使用多级信号(PAM4)、我想让接收器使用放大器 ONET4201PA、因为它具有 RSSI、我可以在该阶段之后使用它进行输出电平调整、 但我看到线性区域保持低于2mV 输入电压且高于2mV 是限制值(显然它是一个限幅放大器)、并且 RSSI 信号在这些电平上很小、也许不有用。 我想问这是否合适、或者我是否可以使用其他产品。

请提供建议。

非常感谢。