Other Parts Discussed in Thread: XIO2001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XIO2001 您好!
我们遇到了一个问题、即我的主机端的 XIO2001无法检测下行连接的 PCI 设备。 在本使用案例中、我们为 XIO2001提供了外部 PCI 时钟(额定值为33MHz)。 随后是 EEPROM 上寄存器偏移 D7 = 0x7F、D8 = 0x7F 的配置、并通过10kW 电阻器将 CLKRUN_EN 引脚拉至低电平。 我们在设计部分是否遗漏了任何内容?
此外、我们还尝试阅读 XIO2001数据表 第9.2.1.2.1.4节"PCI 总线时钟运行"、以了解有关 CLKRUN 设置的更多详细信息。 您能否验证此部分信息是否有助于诊断我们面临的问题? 如果可以分享一些建议以解决此问题、将会很有帮助。 谢谢。
BR、
Leo