This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCI 设备下游无响应

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991308/xio2001-pci-device-downstream-not-responding

器件型号:XIO2001

您好!

我们遇到了一个问题、即我的主机端的 XIO2001无法检测下行连接的 PCI 设备。 在本使用案例中、我们为 XIO2001提供了外部 PCI 时钟(额定值为33MHz)。 随后是 EEPROM 上寄存器偏移 D7 = 0x7F、D8 = 0x7F 的配置、并通过10kW 电阻器将 CLKRUN_EN 引脚拉至低电平。 我们在设计部分是否遗漏了任何内容?

此外、我们还尝试阅读 XIO2001数据表 第9.2.1.2.1.4节"PCI 总线时钟运行"、以了解有关 CLKRUN 设置的更多详细信息。 您能否验证此部分信息是否有助于诊断我们面临的问题? 如果可以分享一些建议以解决此问题、将会很有帮助。 谢谢。

BR、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    1)。 根据阅读的数据表、我相信您似乎已经在数据表中注明了涵盖要点。

    2)。 有一个实现指南、其中更详细地概述了时钟运行。 请附上本文档的副本。

    此致、Nassere2e.ti.com/.../Implementation-guide.pdf