This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:将 TPS65987DDK 用作 CDP

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991196/tps65987ddk-using-tps65987ddk-as-cdp

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

您好!

我们正在通过笔记本电脑开发一个仅供电且基于 USB-C 的集线站、我们将 TPS65987DDK 用作 PD 控制器。 我们的应用还具有 USB 3.0集线器、我们需要 USB 3和 USB 2数据线。 由于我们将使用传入的电源、因此我假设 PD 控制 器 TPS65987DDK 将使用 USB 2线路来 支持 BC1.2。 如果是这种情况、我们是否可以使用连接到 USB 集线器的相同 USB 2线路?

我将介绍以下文档( https://www.ti.com/lit/an/slvae17a/slvae17a.pdf?ts=1617575170719&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F ),其中指定了 CDP 模式,该模式允许为 具有 USB 数据支持的 USB 端口充电。 它们似乎共享连接到 PD 控制器和 USB 集线器的 USB 2线、如下所示;

此外、是否有任何基于 TPS65987DDKRSHR 的参考设计?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mat、

    请参阅我对您的另一个主题的响应、其中我建议使用 TPS65987DDH。 您提到的应用手册将与 TPS65987D 的 DH 版本相对应。 就 USB2线而言、我将与我的团队核实具体情况、然后返回给您。

    谢谢、

    哈里