主题中讨论的其他器件: TPS65987D
您好!
我们正在通过笔记本电脑开发一个仅供电且基于 USB-C 的集线站、我们将 TPS65987DDK 用作 PD 控制器。 我们的应用还具有 USB 3.0集线器、我们需要 USB 3和 USB 2数据线。 由于我们将使用传入的电源、因此我假设 PD 控制 器 TPS65987DDK 将使用 USB 2线路来 支持 BC1.2。 如果是这种情况、我们是否可以使用连接到 USB 集线器的相同 USB 2线路?
我将介绍以下文档( https://www.ti.com/lit/an/slvae17a/slvae17a.pdf?ts=1617575170719&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F ),其中指定了 CDP 模式,该模式允许为 具有 USB 数据支持的 USB 端口充电。 它们似乎共享连接到 PD 控制器和 USB 集线器的 USB 2线、如下所示;

此外、是否有任何基于 TPS65987DDKRSHR 的参考设计?
此致、
垫