请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TD510E-EVM 主题中讨论的其他器件:DP83TD510E
您好!
我希望您确认遵循 EVM 设置的两个参数。 您能否在下面确认并给我反馈?
*当我将 J9并联以使用"USB 电源选项"时,是否可以不使用 USB2MDIO 工具?
=>当我尝试执行"USB 电源选项"设置时、PC 上无法识别 USB 串行设备。 因此、我提出上述问题。
*使用"USB 电源选件"时,是否可以同时使用 DP83822和 DP83TD510E?
=>由于 LED0至2不会亮起、因此我提出上述问题
此致、
。