This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:USB 电源选项

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010421/dp83td510e-evm-usb-power-supply-option

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

您好!

我希望您确认遵循 EVM 设置的两个参数。 您能否在下面确认并给我反馈?

*当我将 J9并联以使用"USB 电源选项"时,是否可以不使用 USB2MDIO 工具?
=>当我尝试执行"USB 电源选项"设置时、PC 上无法识别 USB 串行设备。 因此、我提出上述问题。
*使用"USB 电源选件"时,是否可以同时使用 DP83822和 DP83TD510E?
=>由于 LED0至2不会亮起、因此我提出上述问题

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi、

    您能否尝试将 EVM 上的 R24替换为0欧姆电阻器、并查看这是否可以解决您的问题?

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kam-San,

    您的意思是我需要将电阻器从33欧姆替换为0欧姆吗?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida-San、

    是的、请尝试将该电阻器从33欧姆更改为0欧姆。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kam-San,

    很抱歉我迟到了。
    我没有机会检查这个、但今天我可以检查这个。

    AA AR 结果、我通过将 R24从33 Ω 替换为0 Ω 来确认 USB2MDIO 工具工作正常。
    我还检查了在使用外部电源时没有影响。 因此、这可能是解决此问题的适当解决方法。

    谢谢你。

    BR、