This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:在驱动信号时面临信号完整性问题。

Guru**** 2930890 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012762/dp83620-facing-signal-integrity-issues-in-driving-the-signal

器件型号:DP83620

大家好、

我正在处理 PHY-MAC 接口(RX)。 在本例中、DP83620是我的 PHY (驱动程序)、Artix 7是我的 MAC (接收器)。

根据标准、I 还提供了22 Ω 串联端接、并将布线长度保持在5英寸(在最坏的情况下)。

在仿真过程中、我观察到接收器侧信号的上升沿和下降沿都存在非单调性。 在驱动器侧的波形非常糟糕。 我尝试了不同的端接、例如33欧姆、但没有太大影响。 我还尝试了不同的缓冲器模型、但它没有太大帮助。

应用手册指出、它可以驱动长达6英寸的距离、但信号似乎在3英寸的距离内失真。 我正在附加一个字文件供您参考。

任何人都请仔细研究并建议解决方法?

e2e.ti.com/.../PHY-to-MAC-interface-issues.docx

此致、

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    您是否使用25MHz (MII)而不是125MHz 进行了测试?

    要找出问题,我们可以尝试以下步骤:  

    1.在没有传输线路和电容负载而不是 MAC 的情况下、您看到了什么?

    2.您在传输线路和容性负载而不是 MAC 中看到了什么?

    3.在传输线路和电容负载下、您看到的是什么、而不是 MAC 且没有串联电阻器?

    您可以先尝试25MHz 以上的频率。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    感谢您的回答。 我考虑过您的请求、并附上一份与此相关的.doc 报告。

    我用25MHz 完成了所有案例、但仍然面临同样的问题。 当 TL 开始工作时、我看到问题。 我认为堆叠不会造成这么多的问题。 您对此有何看法? 请查看随附的报告、并指导我正确的方向。

    此致、

    Rahul

    e2e.ti.com/.../0066.PHY-to-MAC-interface-issues.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    在使用 tlines 测量 SI 时、请仅检查接收器端的信号 我在您的最新文档中看到您在发送器端执行测量。 请检查远端的信号  

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    我认为您只需要查看驱动器的行为。 现在、我也连接了接收器负载波形。 pfb 更新的 doc 文件。

    此致、

    Rahul

    e2e.ti.com/.../1781.PHY-to-MAC-interface-issues.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    从您的图中可以看到、33ohm 系列(或稍高一点)对于您的实际负载来说是可以正常工作的。  

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    如果没有任何实际的信号、信号就不是很清晰。 通过添加 Artix 7 FPGA 作为负载、我可以清楚地看到上升沿和下降沿的非单调性。 这肯定会影响上升/下降时间、并且可能会影响实时应用中的逻辑状态。 我尝试将串联端接电阻值从22增加到33甚至更高、但仍然存在相同的问题。 上升和下降时间也会增加。

    这是4.1版的最新 IBIS 模型、不知道 IBIS 模型本身是否存在问题。 是否有任何方法可以获得符合预期的最新 IBIS 模型?

    此致、

    Rahul

    e2e.ti.com/.../3554.PHY-to-MAC-interface-issues.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    TI.com 上的 IBIS 模型是唯一可用的版本。 如果您在稳定值附近看到的 DIP 是 IBIS 建模工件、请让我与团队一起检查一下。 我将再次讨论这个问题。 您是否还可以从侧面检查 Atrix 的接收器 VIH/VIL 是否超出上升/下降期间您看到的骤降区域? 这可以进一步保证 FPGA 能够正确接收信号。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    感谢您付出的巨大努力。 如果您收到有关 IBIS 模型的任何更新、请告诉我。

    关于非单调性、接收器 Artix 7 的 VIH=2V;VIL=0.8V。 我在这里看不到任何逻辑检测问题、因为两个输入电压在 dip 区域上都有相当好的裕度。 对于 VIH,下降发生在0.83V,类似地,对于 VIL,下降发生在>2V。 但我们至少需要在实时应用中消除这种情况、以避免 EMC 问题。

    期待获得积极的响应并希望获得最佳结果。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    我检查了、但遗憾的是我们没有对模型进行任何更新。 从仿真结果来看、它看起来像是一个 ibis 建模工件(与集总电容器一样、它在高电压和低电压附近显示了一个 kink)。 由于这是一个旧器件、没有任何已知的驱动问题、因此我建议使用串联电阻器继续进行布局、并将测试焊盘保持在靠近接收器引脚的位置、以验证信号完整性。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    感谢你的帮助。 我真的很感谢。 我会将您的建议保留在我的脑海中。

    谢谢、此致、

    Rahul