大家好、
我正在处理 PHY-MAC 接口(RX)。 在本例中、DP83620是我的 PHY (驱动程序)、Artix 7是我的 MAC (接收器)。
根据标准、I 还提供了22 Ω 串联端接、并将布线长度保持在5英寸(在最坏的情况下)。
在仿真过程中、我观察到接收器侧信号的上升沿和下降沿都存在非单调性。 在驱动器侧的波形非常糟糕。 我尝试了不同的端接、例如33欧姆、但没有太大影响。 我还尝试了不同的缓冲器模型、但它没有太大帮助。
应用手册指出、它可以驱动长达6英寸的距离、但信号似乎在3英寸的距离内失真。 我正在附加一个字文件供您参考。
任何人都请仔细研究并建议解决方法?
e2e.ti.com/.../PHY-to-MAC-interface-issues.docx
此致、
Rahul