This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 集成电路

Guru**** 2777965 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011791/ti-integrated-circuits

主题中讨论的其他器件:AM26LS31

最近、我们对 TI G4和无 G4集成电路进行了 X 射线分析、发现一些机械性能偏差、而 TI 此前已确认 G4-None G4在性能上是相同的、可以互换。

我们需要 TI 专家验证随附的 FA 报告、并证明两个 IC (G4-None G4后缀)是否具有可互换功能。  在当前阶段、我们的客户正在考虑我们制造的 TI-IC 采用不合格材料。 所有库存均处于暂挂状态。 我们需要向 UAI 作出明确声明。

随附 FA 报告。

谢谢你。

此致、

Karthik  


e2e.ti.com/.../0702.QAV_2D00_BHE_2D00_R21_2D00_256_2D00_-Failure-Analysis-Report-_2D00_-BH-Electronics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    只需确认一下、这证实 了 AM26LS31 G4与 AM26LS31非 G4芯片之间的关系、对吧? 这些器件在功能上是相同的器件、但我将更详细地了解 G4和非 G4之间的区别。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    我对此进行了研究。 G4是 TI 用于在器件可订购器件型号中指定无铅(无铅、绿色环保)的方法、而 G4是指铅镀层涂层类型。 如需更多信息、 请点击此处。 非 G4可能含有 Pb、因此您必须根据环境法规做出决定。 差异显示在构建材料中、您可以在 X 射线影像中看到这些材料。

    由于使用了不同的材料、因此使用了不同的组装地点以及引线框结构的原因。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复、但我的客户同意、如果两个后缀(G4-NG4)之间的偏差以不同的方式制造、则引线框偏差等机械属性会影响其测试性能、因为从两个 IC 检查的值不同。

    价值差异读数存在差异、我的客户担心这会影响他们的测试性能、因为他们的最终应用是医疗设备的用户。

    同样、我的客户非常担心、因为两个 IC 后缀都存在偏差、这会导致假冒产品。 如果 有任何原产地制造商 TI 在标签上标记印刷物、他们还需要我们从物理部件证明。   

    谢谢  

    此致、

    Kathiravan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kastiravan、

    客户是否看到了器件性能的变化? 这在前面没有提到。

    当 TI 在封装/组装地点进行变更时、会执行全面的测试、以验证根据器件的数据表规格、在电气参数方面没有明显的差异。 如果偏差太大、则会更改规格或更改流程。 在这种情况下、当器件中仍包含铅时、指定了此 G4、以区分无铅器件和其中包含铅的器件。 所有 TI 材料现在均无铅、因此 G4后缀不相关、因此不用于较新的器件。

    在进行此更改(如果存在)时、可能会以数据表更新的形式记录功能和性能的差异。 如果客户发现 G4和非 G4之间的性能差异很大、请告诉我这些差异是什么、我们可以解决这些差异。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请参阅与我的客户分析过的附件。

    客户同意、需要对 使用铝线与金线的键合以及 G4与非 G4选项之间观察到的 IC 差异进行澄清。

    谢谢你。

    此致、

    Karthik


    e2e.ti.com/.../Comparison-studies-on-TI-Line-driver-IC-G4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    非常感谢您提请我注意这一点。 虽然这些器件在功能上是相同的、但通过这些测试可以清楚地看到、这两个不同的器件型号之间存在电气参数差异。 我将把这一点带到我们的质量团队、并返回给您。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我还没有收到2021年6月25日发布的查询的回复、

    我们需要解决此问题、因为我们的客户持有我们的所有商品、直到获得用作 G4 IC 的可靠证据、因为 IC G4-None G4都已批准可互换。

    谢谢。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    我对这里的极端拖延表示歉意。 您能否提供有关如何执行阻抗和电流消耗测试的更多详细信息? 阻抗的微小偏差超出了我的预期、但考虑到材料的变化、仍然不是很奇怪。 在大多数情况下、超过2M 欧姆的阻抗足够高、差异的实际影响可以忽略不计。  

    但是、电流消耗几乎是两倍、非 G4和 G4设备之间不应出现这种情况。 同时、我将让质量团队继续检查并确保这些器件来自有效批次。 我再次对拖延表示歉意。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    在与质量团队密切关注后、我们认为 G4设备是假冒的。 正如您之前在主题中指出的、标记与您对 G4设备的预期不同。 对于 G4设备、顶部标记应为"26C31Q"、当我们在系统中查找此内容时、它不存在、位置代码也不匹配这些设备的组装和测试位置。

    您能否从他们订购 G4设备的客户处获得? 他们何时收到了这些信息? 您还可以在 假冒|质量政策和规程中报告此情况

    此致、

    Eric Hackett