This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:关于 TPS25750 Application Customization Tool 的数据

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-PD-CHG-EVM-01, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009850/tps25750-about-data-of-tps25750-application-customization-tool

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:USB-PD-CHG-EVM-01

大家好、

 

我们正在评估 USB-PD-CHG-EVM-01。

此外、我们还想知道 TPS25750 Application Customization Tool 方法的数据输入。

我们有两个问题。

 

 

----

[第1季度]

我们知道 USB-PD-CHG-EVM-01上没有 Tiva 芯片,因此我们无法使用工具的“从当前配置选项闪存到设备”。

我的理解是否正确?

 

[第2季度]

我们想知道 Aardvark 输入“生成完整闪存二进制文件”的方法。

 

我们可以生成“fullFlash.bin”文件,但不知道如何使用此文件。

因此,我们不知道以下过程中第4项的操作。

请告诉我们推荐的方法吗?

 

[处理]

为 BATT 引脚提供5V 电源(上电)。

由 Aardvark 连接 PC 和 EVM。

3.使用工具的“生成完整闪存二进制文件”并生成“fullFlash.bin”文件。

4、??

----

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对流程的描述是正确的。

    保存 fullFhash.bin 后的下一步是使用 TotalPhase 闪存中心 GUI 工具对电路板上的闪存进行编程。  对于您可能遇到的任何问题、他们都有出色的说明和良好的用户支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    感谢您提供的信息和建议。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

     

    目前、我使用的是闪存中心。

    但是,我无法设置目标设备,因为在目标设备列表中找到了 USB-PD-CHG-EVM-01。

    如果您有任何信息、请告诉我们 USB-PD-CHG-EVM-01的设置方法或 XML 文件吗?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、

    您需要进入闪存中心的器件为 CAT24C256W。  这是本设计中填充的 EEPROM。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

     

    感谢您的快速回复。

    我找到了 CAT24C256和 CAT24WC256。

    我可以同时使用这两者吗?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、

    EEPROM 上的后缀是封装类型。  在上提供了多种不同格式的 EEPROM、这些格式都与 TPS25750D 兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    感谢您提供信息。

    此致、

    隐藏