主题中讨论的其他器件:USB-PD-CHG-EVM-01、
大家好、
我们正在评估 USB-PD-CHG-EVM-01。
此外、我们还想知道 TPS25750 Application Customization Tool 方法的数据输入。
我们有两个问题。

----
[第1季度]
我们知道 USB-PD-CHG-EVM-01上没有 Tiva 芯片,因此我们无法使用工具的“从当前配置选项闪存到设备”。
我的理解是否正确?
[第2季度]
我们想知道 Aardvark 输入“生成完整闪存二进制文件”的方法。
我们可以生成“fullFlash.bin”文件,但不知道如何使用此文件。
因此,我们不知道以下过程中第4项的操作。
请告诉我们推荐的方法吗?
[处理]
为 BATT 引脚提供5V 电源(上电)。
由 Aardvark 连接 PC 和 EVM。
3.使用工具的“生成完整闪存二进制文件”并生成“fullFlash.bin”文件。
4、??
----
此致、
隐藏