This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:适用于 SPE 10Base-TL 的 PoDL 解决方案

Guru**** 2013480 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011880/dp83td510e-evm-podl-solution-for-spe-10base-tl

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

尊敬的 TI 团队:

我们对  DP83TD510E SPE 的 PoDL 解决方案感兴趣。

我们已最终确定了独立设计、并渴望了解我们要在 SPE 对中注入直流电的下一个项目的选项。

最好了解该解决方案并增加一些好处、其中可能包括反极性、过流保护和电源监控等。

谢谢、

Daniel

像素技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的联系。 让我们通过电子邮件同步、更好地了解您的应用和要求。 我刚刚向您发送了一个请求、您可以通过上面提到的电子邮件 ID 进行回复。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、  

    还想与您确认、我即将完成 PCB 设计并将原型发布给制造商。

    我们已决定采用 适用于 SPE 的 Wurth 隔离式变压器解决方案、观看 TI 和 Wurth 在线研讨会、感觉太棒了!

    您是否能够在下面确认我们的连接? (我们将在原型上测试非隔离版本和隔离版本。)

    我的问题是:

    1.假设 Xformer 和 PHY 之间保持25mm、我可以实现18mm、值得一提的是 PHY 使用的是50MHz 振荡器时钟而不是晶体、这一距离是否合适?

    2.我已经按照下面的原理图所示将 Tx/Rx 连接到 Xformer、这种连接是否正确?

    3.49.9R 和2K 电阻混合电路之后的阻抗匹配附加组件是否是变压器解决方案所需的?

    再次感谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我需要与团队一起检查变压器限制。 今天我会再找你们,但可能会延至星期一。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    太棒了!

    谢谢、此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    今天我找不到所需的限制。 我下周初会再回来。 (星期一目标)。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    您是否有机会查看原理图/跑过团队。

    我们期待明天发布 PCB。很抱歉、我们需要确认的要点是变压器与 Tx/RX 的连接、以及我们是否需要考虑混合动力中的任何其他组件以实现可选阻抗匹配?

    谢谢、希望很快能收到您的回复。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在电子邮件中处理该主题时关闭该主题。

    --

    此致、

    Vikram