This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我们对 DP83TD510E SPE 的 PoDL 解决方案感兴趣。
我们已最终确定了独立设计、并渴望了解我们要在 SPE 对中注入直流电的下一个项目的选项。
最好了解该解决方案并增加一些好处、其中可能包括反极性、过流保护和电源监控等。
谢谢、
Daniel
像素技术
您好、Vikram、
还想与您确认、我即将完成 PCB 设计并将原型发布给制造商。
我们已决定采用 适用于 SPE 的 Wurth 隔离式变压器解决方案、观看 TI 和 Wurth 在线研讨会、感觉太棒了!
您是否能够在下面确认我们的连接? (我们将在原型上测试非隔离版本和隔离版本。)
我的问题是:
1.假设 Xformer 和 PHY 之间保持25mm、我可以实现18mm、值得一提的是 PHY 使用的是50MHz 振荡器时钟而不是晶体、这一距离是否合适?
2.我已经按照下面的原理图所示将 Tx/Rx 连接到 Xformer、这种连接是否正确?
3.49.9R 和2K 电阻混合电路之后的阻抗匹配附加组件是否是变压器解决方案所需的?
再次感谢、
Daniel