Other Parts Discussed in Thread: TIC12400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIC12400 大家好 、
我的客户现在使用 TIC12400。 他们希望使用 ADC 在没有中断的情况下测量模拟信号(INX)。 精度 为±2-3%。
他们希望将湿性电流设置为0mA。 INx 输入模拟信号(例如2.5V/1.5V)、 定期读取 ADC 值。μ s
还可以吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Amelie:
采样精度可达±2-3%、0-6V 采样范围内总共有1024个采样。 但有几个因素可能会影响精度。
如果输入电压大于7.5V、则应正确采样0-6V ADC 范围内的任何电压。 ±110uA 的泄漏电流将通过输入引脚消耗、并略微影响电压、但一旦理解这一点、就不应影响测量的精度。
此致、
Jonathan