This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400:设计确认

Guru**** 2919670 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013835/tic12400-design-confirm

器件型号:TIC12400

大家好 、

我的客户现在使用 TIC12400。 他们希望使用 ADC 在没有中断的情况下测量模拟信号(INX)。 精度 为±2-3%。

他们希望将湿性电流设置为0mA。 INx 输入模拟信号(例如2.5V/1.5V)、 定期读取 ADC 值。μ s

还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    采样精度可达±2-3%、0-6V 采样范围内总共有1024个采样。 但有几个因素可能会影响精度。  

    • 有一个内部分压器用于将较大的电压调节到 ADC 的6V 范围内。  因此、需要考虑高达±110uA 的泄漏电流。  这被指定为数据表电气特性表中的 IIN_lear_0mA 参数。  功能方框图中也图示了该电阻分压器。
    • 用于将输入引脚连接到 ADC/比较器的模拟多路复用器要求电源电压 Vs 至少比尝试测量的电压大1.5V。  如果开销电压低于1.5V、则输入电压将在通过多路复用器后衰减、然后再由 ADC 测量。  这种开销衰减类似于与外部开关并联的可变输入电阻。  数据表中有一些图称为"ADC 代码与 INX 下的等效电阻"、其中显示了6.5V 至35V 电源电压范围内的 ADC 最大值和最小值代码。  这些图显示 ADC 代码"最小值"将与 Vs = 6.5V 相关联、并且当由于多路复用器开销限制、输入电压低于所需的1.5V 时、该值可能小于实际电压电平。

    如果输入电压大于7.5V、则应正确采样0-6V ADC 范围内的任何电压。  ±110uA 的泄漏电流将通过输入引脚消耗、并略微影响电压、但一旦理解这一点、就不应影响测量的精度。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 请参阅 数据表的"8.2功能方框图"部分

    1. 我想知道 R1和 R2的值

    2. 我想知道 多路复用器是否具有阻抗隔离组件、以便 外部电阻分压器的比率不受 R1/2分压器的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、金城、

    INx 引脚到 GND 的总 kΩ kΩ 电阻与外部负载并联、为240k Ω、每个电阻器约为120k Ω。

    否、没有阻抗隔离、来自该内部电阻分压器的内部阻抗将与外部负载有效并联。

    此致、

    Jonathan