Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064
我有一个使用 Type-C 交替模式 D、即 DispalyPort 和 USB 3的设计。 它仅在 Flip 连接到低电平并且 Type-C 电缆以特定方式插入器件侧时工作。 在主机端、它可以正常工作、即电缆的插入方式无关紧要。 我很确定这是 AUX 通信问题。 此外、仅当我翻转 AUX 接口的 P 和 N 线路时、它才起作用。 我已经仔细检查了引脚排列和布局、它看起来是正确的。 AUX 将连接到 DP 转 LVDS 芯片 NXP PTN3460。 我随附了部分原理图。 我认为 AUX 和 SBU 上拉和下拉是正确的、但可能是错误的。