This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046 AUX SBU 问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012073/tusb1046-aux-sbu-issues

主题中讨论的其他器件:TUSB1064

我有一个使用 Type-C 交替模式 D、即 DispalyPort 和 USB 3的设计。 它仅在 Flip 连接到低电平并且 Type-C 电缆以特定方式插入器件侧时工作。 在主机端、它可以正常工作、即电缆的插入方式无关紧要。 我很确定这是 AUX 通信问题。 此外、仅当我翻转 AUX 接口的 P 和 N 线路时、它才起作用。 我已经仔细检查了引脚排列和布局、它看起来是正确的。 AUX 将连接到 DP 转 LVDS 芯片 NXP PTN3460。 我随附了部分原理图。 我认为 AUX 和 SBU 上拉和下拉是正确的、但可能是错误的。

e2e.ti.com/.../3-_2D00_-USB-UFP.pdf

e2e.ti.com/.../6-_2D00_-DP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SBU/AUX 在原理图中看起来是正确的。 您能否使用万用表测量正常和翻转方向的 AUX/SBU 共模电压、以确保共模电压符合 TUSB1064要求、如下所示?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当处于"工作状态"时、AUX_P 为3.1V、AUX_N 为0V。 这很奇怪、因为根据规格表以及 DP 的设计工作方式、这看起来不正确。 我可以看到使用我的示波器进行的 AUX 通信。 如果我翻转连接器、但使翻转线保持相同状态、则 AUX_P 为0V、AUX_N 为3V、这看起来是正确的、但 AUX 通信甚至不会尝试启动。 如果我将 AUX 上的 P/N 交换到 PTN3460、则使翻转和连接器保持不变、然后尝试进行 AUX 通信、但看起来 PTN 没有响应。

    仅当我将 AUX 的 N/P 线路交换至 PTN3460时、它才会"工作"。 它看起来像是 PTN3460中的东西、这是不正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我在工作时检查了 TUSB1064开发板、AUX_P 为0V、AUX_N 为3.1V、这对我来说是完全正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 AUX/SBU 共模电压不正确、则 AUX 流量不应通过 TUSB1064 AUX/SBU 开关。 您是测量 AUX/SBU 单端还是差分电压?

    如果您探测 CC1/2并翻转、您是否看到翻转引脚上的电压跟随 CC1/2电压?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号端与 DMM 和 o 示波器。

    以下是 FLIP、CC1和 CC2上的电压:

    翻转= 3.2V
    CC1 = 0V
    CC2 = 0V

    连接器物理翻转
    翻转= 0V
    CC1 = 2.8V
    CC2 = 1.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是电源应根据 其提供的 USB Type-C 电流广播(默认 USB、1.5A @ 5V 或3.0A @ 5V)来检测所连接的器件的 CC 电压值。

    您使用的是哪种器件? 该器件看起来不符合 USB Type-C 规范。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件侧 Cypress CCG6 (CYPD6125-40LQXIT)和供应商侧 Cypress CCG3。 供应商一方使用的是 CCG3开发板(CY4531 eZ-PD CCG3评估套件)。

    www.cypress.com/.../cy4531-ez-pd-ccg3-evaluation-kit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否使用 Cypress 并确保 Cypress CCG3正确配置为 DRP 或 DFP、CC6配置为 DRP 或 UFP?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将对此进行研究。 仅供参考、现成的 USB-C 转 DP/USB 适配器可与 CCG3开发套件板配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否使用工作适配器双击 CC1/2电压电平并验证电压是否满足规格要求? 如果是这种情况、我将重点介绍 CCG6配置。

    谢谢

    David