Other Parts Discussed in Thread: DP83849I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83849I 我们希望使用安装了 DP83849I 的电路板(DUT)进行100BASE-TX 合规性测试。
要进行测试、应从 DP83849I 输出扰频空闲模式。
您能否向我们提供如何从 DP83849I 输出扰频空闲模式?
是否可以通过设置 DP83849I 的寄存器来实现?
谢谢你。