This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:如何从 DP83849I 输出扰频空闲模式

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013700/dp83849i-how-to-output-the-scrambled-idle-pattern-from-dp83849i

器件型号:DP83849I

我们希望使用安装了 DP83849I 的电路板(DUT)进行100BASE-TX 合规性测试。

要进行测试、应从 DP83849I 输出扰频空闲模式。

您能否向我们提供如何从 DP83849I 输出扰频空闲模式?

是否可以通过设置 DP83849I 的寄存器来实现?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当器件设置为100Mbps 模式时、100BASE-TX 扰频空闲模式会自动输出。 这可以通过寄存器0x0位13来实现。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucas-San:

    感谢您的快速响应。

    我们明白了。

    此致、

    Takashi