Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD, TPS65981, TUSB1146
主题中讨论的其他器件: TPS65981、 TUSB1146
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD, TPS65981, TUSB1146
您好!
我正在尝试弄清楚最小的 PD、以便与 TUSB1146配合使用并支持工业温度。 所使用的 EVM PD 控制器不支持-40°C 至85°C 的温度范围。 我发现唯一一个这样的解决方案是 TPS65994AD 和 TPS65981。 尽管我只需要一个端口、但 TPS65994AD 看起来更小。 这仍然是我的最佳选择吗?
如果 TPS65994AD 是我的最佳选择、它看起来是这样的。 在哪里可以找到与未使用引脚相关的操作? 数据表似乎没有列出它、e2e 中的大多数帖子似乎是通过邮件或电子邮件而不是 e2e 进行对话。 我的计划是不使用端口 b、也不需要端口 A 的 VSYS
谢谢、
Brian
您好 Hari、
这是一款定制专用小型 PC、由 com express mini CPU 运行。 在这两个器件之间、我已经确定 TPS65994AD 会更好地工作、因为它更小且需要的支持电路更少。 我所需要做的就是提供电源并支持 DisplayPort 的替代模式。 我需要尽可能小的尺寸。
我已申请 TPS65994AD 工具和 EVM。 但我认为这不会回答我对未使用引脚的问题、我认为所有这些引脚都将未使用、因为我不使用 HV 灌电流功能、它将仅用作源端口、仅用作端口 A。 PA_GATE VBUS、PA_GATE _vsys、VSYS、PB_GATE _vsys、PB_GATE VBUS、 PB_VBUS、PB_CC1、PB_CC2。 我不需要的其他行、如 GPIO、详细说明了如何连接它们。
谢谢、
Brian