This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:具有 TUSB1146和未使用引脚的 TPS65994AD

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD, TPS65981, TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011977/tps65994ad-tps65994ad-with-tusb1146-and-unused-pins

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件: TPS65981TUSB1146
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您将使用此器件的应用是什么? TPS65994AD 仅用于笔记本电脑/PC 应用。 因此、我建议查看 TPS65981。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、
    这是一款定制专用小型 PC、由 com express mini CPU 运行。  在这两个器件之间、我已经确定 TPS65994AD 会更好地工作、因为它更小且需要的支持电路更少。  我所需要做的就是提供电源并支持 DisplayPort 的替代模式。  我需要尽可能小的尺寸。  

    我已申请 TPS65994AD 工具和 EVM。  但我认为这不会回答我对未使用引脚的问题、我认为所有这些引脚都将未使用、因为我不使用 HV 灌电流功能、它将仅用作源端口、仅用作端口 A。 PA_GATE VBUS、PA_GATE _vsys、VSYS、PB_GATE _vsys、PB_GATE VBUS、 PB_VBUS、PB_CC1、PB_CC2。  我不需要的其他行、如 GPIO、详细说明了如何连接它们。

    谢谢、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、我还想问一下工具和 EVM 是否具有 TPS65994AD 从站的 i2c 映射?  最后、如果您通过不支持多主器件的 TPS65994AD 的 I2Cm 端口连接 TUSB1146、是否有方法更改 TUSB1146设置。

    谢谢、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    这些引脚可针对未使用的端口接地、您可以使 CC 和未使用的 GPIO 引脚悬空。 我认为该器件可以用于此应用。

    对于 I2C 问题、是的、EVM 的引脚在接头上拔出、您可以使用这些引脚进行测试。 TUSB1146可通过 GPIO 事件或 GUI 工具的手动 I2C 命令进行控制。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    只需仔细检查、栅极信号列为输出、这些信号是否应接地? 或者应该是:

    VSYS、PB_VBUS 被接至 GND。

    PA_GATE _VBUS、PA_GATE _vsys、PB_GATE _vsys、PB_GATE _VBUS、PB_CC1、 PB_CC2悬空?

    获得 EVM 后、我认为这个答案很好、我会继续。


    谢谢、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、任何一种方法都应该可以、因为您只使用1个端口、您将手动禁用配置中的第二个端口。 您可以将其他信号保持悬空、并将 VSYS 和 VBUS 连接到 GND。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、
    啊、好的、谢谢。

    如何获取 EVM 和工具。  请求链接在 TPS65994AD 上是否正常工作。  大约两天之后、我没有看到任何回复。

    谢谢、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、应该可以正常工作、我将与我们的营销团队联系、看看他们是否可以查看您的请求。

    谢谢、

    哈里