Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06, ESD122, TPD2E2U06
主题中讨论的其他器件: ESD122、 TPD2E2U06
大家好、
我正在寻找 MIDI 端口的 ESD 保护。 TPD4E1U06是否 适合此用例?
您可以参考 https://mitxela.com/other/ca33.pdf 了解 MIDI 标准。
此致、
Hideki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06, ESD122, TPD2E2U06
大家好、
我正在寻找 MIDI 端口的 ESD 保护。 TPD4E1U06是否 适合此用例?
您可以参考 https://mitxela.com/other/ca33.pdf 了解 MIDI 标准。
此致、
Hideki
您好、Matt、
有2个 MIDI 端口,一个是 MIDI 输出,另一个是 MIDI 输入。 因此,如果我理解正确,4通道设备(2通道*2)是很好的选择。 但我不知道哪种双向和单向更好。
关于信号电压、我不知道是哪一个。 如果是3.3V、客户可以选择更低的 Vrwm 器件、对吧?
我忘记了附加什么类型的 EE。 https://www.ti.com/solution/piano-keyboard-synthesizer
此致、
Hideki
Hideki、您好!
我仍然会使用2通道设备并在每个 MIDI 端口上放置一个。 端口看起来位于电路板的不同侧。 如果将端口连接到 ESD 器件的走线太长、这将导致高寄生电感。 您可以在此处阅读有关此内容的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/slvaex9/slvaex9.pdf?ts=1624458902636&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Finterface%252Fcircuit-protection%252Fesd-protection-and-tvs-surge-diodes%252Ftechnical-documents.html
如果信号 在正常运行期间不低于接地值、则单向器件通常可提供更好的钳位、这似乎是此应用的情况。 但是、我们确实有双向二极管、这些二极管可能比 IEC 61000-4-2等级更高或电容更低的单向二极管提供更好的规格。
您对 Vrwm 语句正确无误。 您希望 ESD 器件的 Vrwm 尽可能接近正常工作电压电平。
如果您使用的是3.3V 信令、我建议使用 ESD122;对于5V 信令、我建议使用 TPD2E2U06。
如果您对此有任何疑问、请告诉我。
此致、
Matt Smith