This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06:MIDI 的 ESD 保护

Guru**** 2514365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06, ESD122, TPD2E2U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011741/tpd4e1u06-esd-protection-for-midi

器件型号:TPD4E1U06
主题中讨论的其他器件: ESD122TPD2E2U06

大家好、

我正在寻找 MIDI 端口的 ESD 保护。  TPD4E1U06是否 适合此用例?

您可以参考 https://mitxela.com/other/ca33.pdf 了解 MIDI 标准。

此致、
Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    您使用的是5V 还是3.3V 信令? 此外,您是否仅保护一个 MIDI 端口? 如果是、您不需要像 TPD4E1U06这样的4通道器件、因为只有2个引脚需要保护。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    有2个 MIDI 端口,一个是 MIDI 输出,另一个是 MIDI 输入。 因此,如果我理解正确,4通道设备(2通道*2)是很好的选择。 但我不知道哪种双向和单向更好。

    关于信号电压、我不知道是哪一个。  如果是3.3V、客户可以选择更低的 Vrwm 器件、对吧?

    我忘记了附加什么类型的 EE。  https://www.ti.com/solution/piano-keyboard-synthesizer

    此致、

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    我仍然会使用2通道设备并在每个 MIDI 端口上放置一个。 端口看起来位于电路板的不同侧。 如果将端口连接到 ESD 器件的走线太长、这将导致高寄生电感。 您可以在此处阅读有关此内容的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/slvaex9/slvaex9.pdf?ts=1624458902636&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Finterface%252Fcircuit-protection%252Fesd-protection-and-tvs-surge-diodes%252Ftechnical-documents.html 

    如果信号 在正常运行期间不低于接地值、则单向器件通常可提供更好的钳位、这似乎是此应用的情况。 但是、我们确实有双向二极管、这些二极管可能比 IEC 61000-4-2等级更高或电容更低的单向二极管提供更好的规格。  

    您对 Vrwm 语句正确无误。 您希望 ESD 器件的 Vrwm 尽可能接近正常工作电压电平。  

    如果您使用的是3.3V 信令、我建议使用 ESD122;对于5V 信令、我建议使用 TPD2E2U06。  

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我非常感谢您的解释和所附文件。 谢谢你。

    此致、

    Hideki