请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1042-Q1 大家好、
我想使用 CAN FD 收发器、如 TCAN1042-Q1、来发送和接收 CAN2.0B。 我知道在同一总线上混合 CAN FD 和 CAN2.0B 消息可能会导致问题、但我是否可以使用 CAN FD 器件 仅执行 CAN2.0B?
谢谢、
Jacob
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想使用 CAN FD 收发器、如 TCAN1042-Q1、来发送和接收 CAN2.0B。 我知道在同一总线上混合 CAN FD 和 CAN2.0B 消息可能会导致问题、但我是否可以使用 CAN FD 器件 仅执行 CAN2.0B?
谢谢、
Jacob
Jacob、
CAN FD 收发器完全可以发送和接收 CAN2.0b 消息。 不同之处在于帧的格式不同,特别是在帧的一部分中,FD 消息的显性 ID 之前有一个特定的 FD 位,而传统 CAN 消息则是隐性位。 这就是接收节点可以立即确定 CAN FD 与传统 CAN 消息的方式。 CAN FD 和传统 CAN 格式由控制器控制、收发器将消息从控制器转换为 CAN 总线并返回。
如果您有任何其他问题、请告知我们。
此致、
Eric Hackett