This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:适用于经典 CAN 2.0B 的 CAN FD

Guru**** 2544610 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012452/tcan1042-q1-can-fd-for-classical-can-2-0b

器件型号:TCAN1042-Q1

大家好、

我想使用 CAN FD 收发器、如 TCAN1042-Q1、来发送和接收 CAN2.0B。 我知道在同一总线上混合 CAN FD 和 CAN2.0B 消息可能会导致问题、但我是否可以使用 CAN FD 器件 仅执行 CAN2.0B?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    CAN FD 收发器完全可以发送和接收 CAN2.0b 消息。 不同之处在于帧的格式不同,特别是在帧的一部分中,FD 消息的显性 ID 之前有一个特定的 FD 位,而传统 CAN 消息则是隐性位。 这就是接收节点可以立即确定 CAN FD 与传统 CAN 消息的方式。 CAN FD 和传统 CAN 格式由控制器控制、收发器将消息从控制器转换为 CAN 总线并返回。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett