This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:关于 DS110DF410调试过程遇到了一些问题

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010957/ds110df410-about-the-ds110df410-debugging-process-encountered-some-problems

器件型号:DS110DF410

尊敬的专家

如下图所示、RWSC 的含义是什么?将该位0x2F[0]设置为1、进入 CTLE 的自适应模式?在该模式下、器件将自动找到最合适的值、而不是设置 EQ 设置值?

2.如下图所示、当我选择自适应模式1时、是否必须手动设置 CTLE 设置?如果需要、如何设置?

3.如下图所示,组0和组1之间的区别和含义是什么?规格似乎没有对其进行说明。

下图是我们产品上使用 DS110DF410的链路拓扑。如您所见、我们在发送器和接收器上添加了 DS110DF410。图中显示了每个链路段的布线长度。目前、我们以4.8Gbps 的速率进行调试 (可以稍后增加到9.6Gbps)

希望原始工厂的工程师可以根据4.8Gbps 的速率和下面的实际电线长度(PCB 板为 TU768+TU872)配置一组寄存器表。自适应模式1就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    RWSC 表示读取写入自清零。 换句话说、寄存器0x2F[0]可以被写入、读取、并且每次被设置为高电平时都会自动清零。 设置寄存器0x2F[0]= 1将启动 CTLE 的调整。 当寄存器0x2F[0]设置为高电平时、DS110DF410会尝试查找一组 CTLE 设置、该设置会产生比起始 CTLE 值更好的适配品质因数。

    不需要、无需手动设置 CTLE。

    3.重定时器有两个 VCO 运行频率组,分别称为“组0”、1 GbE 和10 GbE“组1”。

    4. 以下编程人员指南中的第3.10节手动数据速率配置将介绍如何针对4.8GBps 数据速率对器件进行编程。  www.ti.com/.../snla323.pdf

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚

    (1)与 FPGA 连接的 DS110DF410的 IIC 接口拓扑如下所示

    (2) FPGA 输出的 SDA 和 SDC 信号时序图如下所示、其中 SCL 频率约为150kHz

    (3)遇到的问题是:DS110DF410的 IIC 接口没有问题;想了解原因是什么。电源已经过测试、没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您能否探测 TXS0108的输出以确保数据已通过该器件正确传输? 我认为问题可能是由于 TXS0108的配置方式所致。 有关 TXS0108配置的更多帮助、请在逻辑论坛上发帖。

    此致、

    起亚拉赫巴