尊敬的专家
如下图所示、RWSC 的含义是什么?将该位0x2F[0]设置为1、进入 CTLE 的自适应模式?在该模式下、器件将自动找到最合适的值、而不是设置 EQ 设置值?
2.如下图所示、当我选择自适应模式1时、是否必须手动设置 CTLE 设置?如果需要、如何设置?
3.如下图所示,组0和组1之间的区别和含义是什么?规格似乎没有对其进行说明。
下图是我们产品上使用 DS110DF410的链路拓扑。如您所见、我们在发送器和接收器上添加了 DS110DF410。图中显示了每个链路段的布线长度。目前、我们以4.8Gbps 的速率进行调试 (可以稍后增加到9.6Gbps)
希望原始工厂的工程师可以根据4.8Gbps 的速率和下面的实际电线长度(PCB 板为 TU768+TU872)配置一组寄存器表。自适应模式1就足够了。