主题中讨论的其他器件: TPS65987
您好、TI 专家、
我的客户认为 TPS65988是他们的新产品、他们对此 IC 有一些问题。
首先、我将向您展示一个简化图。

黑色虚线框是他们想要制作的产品。
红色虚线框是平板电脑(如 Samsung galaxy 选项卡)-它们会将平板电脑本身插入产品中。
我们都知道、这台平板电脑上的 USB Type C 母连接器中有许多引脚。
他们希望单独连接 PD 适配器和 USB2.0集线器 IC。
1.仅使用 D+、D-、GND 和+5V (由降压转换器生成)=>连接到 USB 2.0集线器
2.仅使用 CC1、CC2和 VBUS =>通过 TPS65988连接到 PD 壁式充电器
我想知道我的概念是正确的、或者有一些需要改变的东西。
还有一个问题、PD 的基本引脚是什么? 是否有任何其他引脚、包括 CC1、CC2和 VBUS?
请检查此问题、如果您对此有更多信息、请告诉我。
此致、
Chase