This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:能否仅使用 CC 引脚使用 PD 功能?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010977/tps65988-can-i-use-pd-function-with-only-cc-pin

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS65987

您好、TI 专家、

我的客户认为 TPS65988是他们的新产品、他们对此 IC 有一些问题。

首先、我将向您展示一个简化图。

黑色虚线框是他们想要制作的产品。

红色虚线框是平板电脑(如 Samsung galaxy 选项卡)-它们会将平板电脑本身插入产品中。

我们都知道、这台平板电脑上的 USB Type C 母连接器中有许多引脚。

他们希望单独连接 PD 适配器和 USB2.0集线器 IC。

1.仅使用 D+、D-、GND 和+5V (由降压转换器生成)=>连接到 USB 2.0集线器

2.仅使用 CC1、CC2和 VBUS =>通过 TPS65988连接到 PD 壁式充电器

我想知道我的概念是正确的、或者有一些需要改变的东西。

还有一个问题、PD 的基本引脚是什么? 是否有任何其他引脚、包括 CC1、CC2和 VBUS?

请检查此问题、如果您对此有更多信息、请告诉我。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    因此、系统需要传统的 USB2端口、Type-C 仅用于 PD 电源、而没有数据、这是计划吗?

    如果仅在无数据的情况下通电、则需要 CCX 和 VBUS 引脚。

    如果系统不需要 USB2端口、Type-C 支持 USB2或 USB3。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢你的答复。

    因此、系统需要传统的 USB2端口、Type-C 仅用于 PD 电源、而没有数据、这是计划吗?

    =>可以、但 USB2.0和 PD 电源将共享1个 USB Type-C 端口。 有可能吗?

    如果仅在无数据的情况下通电、则需要 CCX 和 VBUS 引脚。

    =>对于 PD、只需要 CCX 和 VBUS 引脚。 对吧?

    我应该将 PD 壁式充电器连接到 TPS65988的输入端、并将平板电脑连接到 TPS65988的1路输出端。

    您是否对我的使用有一些参考?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    Type-C PD 可以是电源和数据、因此、如果要将电源与 USB2相结合、可以使用1个 Type C 端口、这意味着您还需要 DP/DN 引脚。 如果您想支持 USB3.x、那么您将选择其他超高速引脚。

    对于 TPS65988输入、壁式充电器意味着什么? 他们打算将哪个输入与平板电脑 PD 配合使用? 它们是否需要2个端口、还有1个端口版本 TPS65987。

    我建议查看此用户指南和下面的一些其他应用手册链接。

    《TPS65988EVM 用户指南》

    https://www.ti.com/product/TPS65988#design-development

    此致、

    Peter