请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD1050A-Q1 主题中讨论的其他器件: TCAN1051-Q1
大家好、
我的客户使用了我 发现 SN65HVD1050A-Q1 可以 替代的 TJA1050T (P2P)
但 TI 网站显示 TCAN1051-Q1 是一款类似的器件。 (
功能相同、但引脚对引脚或参数与比较器件不相同:)
您能与我们分享一下有何不同之处吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户使用了我 发现 SN65HVD1050A-Q1 可以 替代的 TJA1050T (P2P)
但 TI 网站显示 TCAN1051-Q1 是一款类似的器件。 (
Jimmy、
最大的区别将是 TCAN1051-Q1上的引脚5。该引脚未连接、但 SN65HVD1050A-Q1的引脚5上具有 VREF 功能。 VREF 用于在 CAN 总线上驱动更强的共模电压电平、以提高稳定性、从而有助于减少辐射。 证明 TCAN1051-Q1无需使用此 VREF (也称为 SPLIT)功能即可通过汽车排放标准、因此未包含该功能。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
Eric Hackett