This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050A-Q1:SN65HVD1050A-Q1取代了 TJA1050T

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050A-Q1, TCAN1051-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010553/sn65hvd1050a-q1-sn65hvd1050a-q1-replace-tja1050t

器件型号:SN65HVD1050A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1051-Q1

大家好、

我的客户使用了我  发现 SN65HVD1050A-Q1 可以 替代的 TJA1050T (P2P)

但 TI 网站显示 TCAN1051-Q1 是一款类似的器件。 (

功能相同、但引脚对引脚或参数与比较器件不相同:)
 您能与我们分享一下有何不同之处吗?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    最大的区别将是 TCAN1051-Q1上的引脚5。该引脚未连接、但 SN65HVD1050A-Q1的引脚5上具有 VREF 功能。 VREF 用于在 CAN 总线上驱动更强的共模电压电平、以提高稳定性、从而有助于减少辐射。 证明 TCAN1051-Q1无需使用此 VREF (也称为 SPLIT)功能即可通过汽车排放标准、因此未包含该功能。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如果 TI 没有样片库存、我可以使用  TCAN1051-Q1直接替换它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TCAN1051-Q1应该可以很好地替代它、并且最终是 SN65HVD1050A 和 TJA1050的升级版。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我的意思是无需任何更改、直接替换。 对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    是的、即使客户正在积极使用 VREF 引脚、他们也应该能够直接替换为 TCAN1051-Q1。

    此致、

    Eric Hackett