主题中讨论的其他器件: DP83869
您好!
我有一个在 2电源配置中使用4个 DP83869HM's 的设计、其中 VDDIO 为3.3V。
加电时、所有3个电源轨(1.1V、2.5V 和3.3V)同时出现。
但是、一旦3.3V 电源轨超过~2.7V、它将开始通过 DP83869HM's 反向馈电2.5V 电源轨(请参阅随附的示波器截图)、最终将2.5V 电源轨推至3.1V。 我已经验证了这是电源所采用的路径、方法是从 2.5V 电源轨上断开一个 DP83869HM 并直接在其 VDDA2P5引脚(引脚3和引脚9)处进行探测。 执行此操作时、我看到引脚上为3.1V。
此外、使用 DP83869HM's VDDIO 和 VDDA2P5引脚之间的万用表二极管测试模式、我得到的结果显示二极管压降为0.2V、与上述结果一致、即2.5V 电源轨升压至3.3V - 0.2V = 3.1V
我非常困惑为什么会发生这种情况、因为这种行为似乎是非常错误的。 显然、这也会阻止我的设计正常工作。
如果能帮助找出问题的根源并解决问题、我将不胜感激。