This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:VDDIO 通过 IC 对 VDDA2P5进行反馈

Guru**** 2452350 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010944/dp83869hm-vddio-backfeeding-vdda2p5-through-ic

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

您好!

我有一个在 2电源配置中使用4个 DP83869HM's 的设计、其中 VDDIO 为3.3V。

加电时、所有3个电源轨(1.1V、2.5V 和3.3V)同时出现。

但是、一旦3.3V 电源轨超过~2.7V、它将开始通过  DP83869HM's 反向馈电2.5V 电源轨(请参阅随附的示波器截图)、最终将2.5V 电源轨推至3.1V。 我已经验证了这是电源所采用的路径、方法是从 2.5V 电源轨上断开一个 DP83869HM 并直接在其 VDDA2P5引脚(引脚3和引脚9)处进行探测。 执行此操作时、我看到引脚上为3.1V。

此外、使用 DP83869HM's VDDIO 和 VDDA2P5引脚之间的万用表二极管测试模式、我得到的结果显示二极管压降为0.2V、与上述结果一致、即2.5V 电源轨升压至3.3V - 0.2V = 3.1V

我非常困惑为什么会发生这种情况、因为这种行为似乎是非常错误的。 显然、这也会阻止我的设计正常工作。

如果能帮助找出问题的根源并解决问题、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ariel、

    1. 您能否提供系统原理图? 如果无法在 E2E 上的公共论坛上显示、您可以通过电子邮件将其发送给我。
    2. 您能否检查电路板上是否存在任何焊接问题?

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已通过电子邮件向您发送包含  DP83869HM 的原理图。

    焊接看起来很完美。 请参阅随附的图像作为示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ariel、

    在浏览原理图后、我没有看到电源部分有任何问题。 这似乎是一个板级问题、尤其是在从2.5V 电源轨断开 PHY 后测量的电压为3.1V。 我建议检查您的电路板和布局。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了阐明:即使 ‘s 这些引脚与其他任何引脚完全断开连接、我也会在 DP83869HMm Ω VDDA2P5引脚上测量3.1V 电压。  


    通过这样做,我消除了电路板其余部分可能影响 DP83869HMJ ü‘s VDDA2P5引脚的任何方式,因此问题肯定来自芯片内部。  
    我还采用了另一个从未上电的 PCBA,并在3.3V 和2.5V 电源轨之间测量了相同的0.2V 二极管正向电压。  


    下一步是拆分 DP83869HMJ 中的一个‘s (遗憾的是,我没有在电路板上组装任何额外的组件),因此我可以直接在芯片的引脚处进行探测,以看到同样的0.2V 二极管正向电压。  

    您能否推荐我可以执行的任何其他测试来确定芯片的作用是这样的? 目前,它们无法使用,并有可能破坏我们的整个建筑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ariel、

    我们已对 DP83869器件和 EVM 进行了广泛测试、从未遇到过此问题。 尽管 VDDA2P5引脚与电源轨断开连接、但电路板/设置上可能存在一些您当前不知道的路由、这些路由会将 VDDA2P5引脚连接到 VDDA3P3电源。

    您下一步直接在引脚上探测以尝试查看0.2V 正向电压是一个很好的步骤。 我还建议仔细检查电路板/设置、以确保我上面提到的这种路由不存在。

    此致、

    Adrian Kam