This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:SDA、SCL 上拉电压

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010970/ds90ub954-q1-sda-scl-pull-up-voltage

器件型号:DS90UB954-Q1

大家好、团队、

我从客户那里得到一个有关 SDA、SCL 上拉电压的问题。

我们的客户通过4.7K 电阻器将 SDA、SCL 线路上拉3.3V。 但是、它们对 VDDIO (7引脚、29引脚)施加1.8V 电压、对 INTB (25引脚)施加1.8V 电压。

这是否会导致任何问题? 客户是否需要为 SDA、SCL、VDDIO 和 INTB 施加相同的电压?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuta、

    I2C 线路应上拉至 VDDIO。  如果 VDDIO 为1.8且拉至3.3、我认为任何东西都不会损坏、但我也不能说它将按预期100%工作。

    此致、

    Nick