请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1 大家好、团队、
我从客户那里得到一个有关 SDA、SCL 上拉电压的问题。
。
我们的客户通过4.7K 电阻器将 SDA、SCL 线路上拉3.3V。 但是、它们对 VDDIO (7引脚、29引脚)施加1.8V 电压、对 INTB (25引脚)施加1.8V 电压。
这是否会导致任何问题? 客户是否需要为 SDA、SCL、VDDIO 和 INTB 施加相同的电压?
谢谢、
Yuta Kurimoto