This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:多行 QFN 内行存在焊接问题

Guru**** 2907480 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008151/tusb7340-soldering-issue-with-the-inner-row-of-multi-row-qfn

器件型号:TUSB7340

您好!

 TUSB7340 USB3.0 xHCI 控制器 WQFN-100存在焊接问题。 该 QFN 组件的两侧各有一排、中间有一个大型散热焊盘。  我们 在内行存在焊接/润湿问题、导致开路。 此问题在 X 射线检查中出现、并发生在组件的随机焊盘上。 生产中的产量损失接近100%。 有趣的是、在同一 PCB 上对 BGA 进行 X 射线检查很好。

以下流程得到了改进、但并未提高产量。

1.改进了丝印板设计、充分的工具支持和打印机设置,从而获得良好的焊锡膏沉积,请参见随附的。

2.根据焊锡膏的建议优化的回流焊曲线(Indium 8.9 无铅 T4 SAC305)。 这包括浸泡60秒以上、回流时间接近60秒以及 238°C 的峰值温度   

 Reflow Profile

请参阅下面的进一步调查、

1.从 PCB 上移除故障组件后、可以看到 PCB 焊盘上有焊接润湿、但组件焊盘上没有焊接润湿、 请参见随附的。

X-ray, PCB & Component Dewetting issue on component

2.通过将焊锡膏直接丝网印刷到组件焊盘上并进行回流焊、对组件焊盘进行了可焊性测试。 确保焊盘不受处理等污染 有证据表明、内排的一些焊盘和大型散热焊盘上的焊盘润湿不完整。

Solderability Test

使用 ISO-丙 醇酒精和丙酮清洁组件和 PCB 焊盘以去除任何污染的试验没有产生良好的效果。 目视检查卷带外的部件未显示任何污染或氧化。

4.试验中向组件和 PCB 焊盘添加了磁通、结果不好。

5. 预抽芯和吸组件焊盘不会产生良好的效果。

如果能提供任何技术援助来解决这一问题,将不胜感激。 如果需要更多信息、请告知。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Binu、

    我相信我们可能还有一些关于组装此封装的其他文档。  让我进行内部检查。

    其他客户 报告了此封装的一些问题、但故障率要低得多。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    如果您可以提供其他信息、那将非常棒。 谢谢。

    此致、

    平努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Binu、

    我向您发送了一个朋友请求、以便我可以向您发送文档、请接受。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在看到了、系统继续重新连接。  我将在几分钟内发送它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我已接受您的朋友请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我找到了另一个关于同一问题的主题。 但没有提供任何解决方案。

    e2e.ti.com/.../tusb7340-soldering-issue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚向您发送了有关该封装的一些文档、请告诉我它是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转到内部主题以讨论和共享文件