This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:TUSB1210高速检测握手失败

Guru**** 2926560 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008092/tusb1210-tusb1210-high-speed-detection-handshake-fail

器件型号:TUSB1210

您好!  

我们正在开发 USB 器件并使用 ULPI 接口。 我们使用 ULPI PHY (TUSB1210)在 FPGA 中测试了 RTL。

但我们发现高速检测握手不成功。 当 USB 器件向 ULPI PHY 发送 TX CMD (8454)和 TX CMD (40 00)以让其发送线性调频脉冲 K 时、

然后、USB 器 件等待来自 USB 主机的线性调频脉冲 K/J/K/J/K/J/J、但未接收到线性调频脉冲 K/J/K/J/J/J。  

内部信号如下图所示(TX CMD (8454)和 TX CMD (40 00)发送到 TUSB1210):

我们 在将 USB 电缆插入 TSUB1210后测试了 D+/D-的信号。 它显示 信号持续切换、此 切换 由 TUSB1210驱动。

 D+/D-的信号如下图所示:

从上面可以看出、D-的振幅大于 D+、这有点奇怪。

那么、您对 上述测试结果有什么建议吗? 我期待你的答复。

谢谢、此致、

长  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、长:

        使用什么 FPGA? 您能否先发送原理图进行审阅?

    此致、

    Brian

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    FPGA 是 Xilinx VCU118。

    原理图如下所示:

    请帮助查看和评论。

    您是否还可以提供电子邮件?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还尝试将 VBAT 连接到 VDD33 (引脚20)并从外部提供3.3V 电压。

    但它仍然不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长:

         这是不是很理想?

        由于您使用时钟作为参考时钟、您是否将时钟模式设置为内部时钟模式?

         CPen 在您的 schmatic 中接地、因此 Vbus 开关将关闭、Vbat 上没有电源。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、这是器件。

    我将参考时钟连接到 GND、以将时钟模式设置为内部时钟模式。 是否需要任何其他设置?

    因为它是器件模式、所以我认为 CPEN 连接到 GND 不是一个问题。

    如上所述、我们还尝试通过外部5V 和3V3为 VBAT 供电。 但还是失败了。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长:

         如果 USB2主机从未检测到 DP 上拉(~1.5k)、USB2主机将永远不会发送 HS 线性调频脉冲、您能检查吗?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长:

      有更新吗?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    很抱歉耽误你的回答。 我们刚刚找到了根本原因、昨天就解决了。 这不是电路问题。 感谢您的支持!

    此致、