您好!
我们正在开发 USB 器件并使用 ULPI 接口。 我们使用 ULPI PHY (TUSB1210)在 FPGA 中测试了 RTL。
但我们发现高速检测握手不成功。 当 USB 器件向 ULPI PHY 发送 TX CMD (8454)和 TX CMD (40 00)以让其发送线性调频脉冲 K 时、
然后、USB 器 件等待来自 USB 主机的线性调频脉冲 K/J/K/J/K/J/J、但未接收到线性调频脉冲 K/J/K/J/J/J。
内部信号如下图所示(TX CMD (8454)和 TX CMD (40 00)发送到 TUSB1210):

我们 在将 USB 电缆插入 TSUB1210后测试了 D+/D-的信号。 它显示 信号持续切换、此 切换 由 TUSB1210驱动。
D+/D-的信号如下图所示:
从上面可以看出、D-的振幅大于 D+、这有点奇怪。
那么、您对 上述测试结果有什么建议吗? 我期待你的答复。
谢谢、此致、
长