Other Parts Discussed in Thread: TL16C2552
尊敬的专家:
我的客户正在考虑 TL16C2552并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我对 TL16C2552有疑问。
①当使用 MF 引脚作为 AFR 的 OP 时、
当通过 MCR 寄存器的第3位启用 INT-Enable 时、MF 引脚似乎被强制变为低电平。
这种认可是否正确?
②如果①的识别正确
是否有办法通过 INT-Enable 启用/禁用设置来控制 MF 引脚不同步?
目前、UART-IC 用于 RS485/422。
MF 端子用作传输许可信号(高电平允许)。
在全双工通信期间、我希望同时将 MF 设置为高电平(传输允许状态)并将 INT 设置为启用状态。
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一