This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2552:MF 引脚的控制方式

Guru**** 2928580 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009034/tl16c2552-the-control-way-of-mf-pin

器件型号:TL16C2552

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TL16C2552并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我对 TL16C2552有疑问。

①当使用 MF 引脚作为 AFR 的 OP 时、
当通过 MCR 寄存器的第3位启用 INT-Enable 时、MF 引脚似乎被强制变为低电平。
这种认可是否正确?

②如果①的识别正确
是否有办法通过 INT-Enable 启用/禁用设置来控制 MF 引脚不同步?

目前、UART-IC 用于 RS485/422。
MF 端子用作传输许可信号(高电平允许)。
在全双工通信期间、我希望同时将 MF 设置为高电平(传输允许状态)并将 INT 设置为启用状态。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi-San、

    已通知工程师您的帖子、工程师将在周一前回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。

    我很期待得到答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    [引用 userid="119143" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009034/tl16c2552-the-control-way-of-mf-pin①当使用 MF 引脚作为 AFR 的 OP 时、
    当通过 MCR 寄存器的第3位启用 INT-Enable 时、MF 引脚似乎被强制变为低电平。
    此确认是否正确?[/quot]

    是、正确答案:"当选择 OP (低电平有效)时、当 MCR 位3设置为时、MF 引脚为逻辑0
    逻辑1 (请参阅 MCR 位3)。"  因此、MCR 寄存器的位3控制 INT 信号和 OP 输出缓冲器的状态。 当该位为低电平时、INT 引脚为高阻抗且 OP 为高电平。 当该位为高电平时、INT 启用且 OP 为低电平。 然后可以在 MF 引脚上看到 OP 信号。 这就是使 MF 变为低电平的原因。

    [引用 userid="119143" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009034/tl16c2552-the-control-way-of-mf-pin②如果①的识别正确
    是否有办法通过 INT-Enable 启用/禁用设置来控制 MF 引脚不同步?

    INT A 和 B 只能通过 MCR 寄存器启用和禁用。 但是、您可以单独禁用 INT 源。 这可以在 IER 寄存器中找到。 但是、这不会改变这样一个事实、即当选择 OP 时、MF 引脚只能用 MCR 寄存器的位3切换。

    不过、MF 引脚可用作3个功能、OP、BAUDOUT 和 RXRDY。 因此、可以启用 INT、然后通过 RXRDY 功能控制 MF 引脚。 RXRDY 信号由 FCR 寄存器控制。 您必须切换位3、但这会同时更改 TXRDY 和 RXRDY 电平。 如果您不关心在更改 RXRDY 时更改 TXRDY、这可能是一种可行的解决方案。

    我目前无法访问某个实验、因此我无法自行测试。 但是、这对于您的客户来说非常容易进行测试、只需启用 INT 功能并切换 FCR 位即可查看发生了什么。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我与客户分享了您的建议。

    他们还有一个关于 PC16552的问题。

    请给出建议。

    --

    目前使用的是 PC16552。 FCR 寄存器设置为0x87并被使用。

    即使 FCR 寄存器位3的设置值从0切换到1、RXRDY 的高/低也不能任意控制。

    此外、RXRDY 输出(高/低)由设置的触发电平和接收到的数据到达时序进行切换。

    这种认可是否正确?

    --

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi-San、

    感谢您对此的耐心等待、我们将对此进行深入研究、并将很快回复。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi-San、

    客户回答正确 、我误读了 FCR 位3的功能。 RXRDY 由 接收的数据字节控制。

    但是、如果 MF 引脚的目标是将其用作传输允许状态、则将其用作 RXRDY 引脚可能会起作用。 当器件接收数据时、MF 引脚将为高电平。 然后、当接收到超过触发电平的足够字节时、RXRDY 引脚将变为低电平。 这可用于了解器件何时允许传输数据的功能。

    要将 MF 引脚的功能从默认状态更改、必须配置 AFR 寄存器。 当 MF 引脚处于 RXRDY 功能中时、它可以与 INT 启用和禁用分开运行。

    这是您可以对该器件执行的最佳操作。 否则、您可能必须完全使用不同的引脚或不同的收发器。 除了 OP 功能之外、无法控制 MF 引脚。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    如果他们还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一