Other Parts Discussed in Thread: P82B715
我目前有2块使用 P82B715部件通过电缆驱动 I2C 的板(目前大约为18英寸)。 "L"侧的上拉电阻为330欧姆至+3.3V、"S"侧的上拉电阻为1.8K 至3.3V。 其中一个电路板具有板载交流/直流电源的交流输入、最终生成3.3V 电压。 另一个电路板由非板载交流/直流电源供电、最终生成3.3V 电压。 我的问题是、我在从板的示波器上看不到任何数据。 我测量了接地偏移、它大约为3.2V -当我将每个电路板的接地端连接在一起时、所有 SCL 线路(在每个 P82B715器件的两侧下拉至109mV (主板)、180mV ("L" I2C 线路)和235mV (从板)。 两个电路板在其上拉电源测试点处测量3.3V 电压。 我觉得我错过了一些愚蠢的东西