This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:SCL 和 SDA 被拉低

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009579/p82b715-scl-and-sda-being-pulled-low

器件型号:P82B715

我目前有2块使用 P82B715部件通过电缆驱动 I2C 的板(目前大约为18英寸)。  "L"侧的上拉电阻为330欧姆至+3.3V、"S"侧的上拉电阻为1.8K 至3.3V。  其中一个电路板具有板载交流/直流电源的交流输入、最终生成3.3V 电压。  另一个电路板由非板载交流/直流电源供电、最终生成3.3V 电压。  我的问题是、我在从板的示波器上看不到任何数据。  我测量了接地偏移、它大约为3.2V -当我将每个电路板的接地端连接在一起时、所有 SCL 线路(在每个 P82B715器件的两侧下拉至109mV (主板)、180mV ("L" I2C 线路)和235mV (从板)。  两个电路板在其上拉电源测试点处测量3.3V 电压。  我觉得我错过了一些愚蠢的东西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知怎么地,接地问题消失了--我讨厌发生这种情况。  现在、我的问题是、当连接到电路板2时、SCL 和 SDA 线始终为高电平。  电路板2上装配了330欧姆的上拉电阻器-这些电阻器是否太强?  当我断开电路板2并在电缆的电路板2端测量时、信号会很好地穿过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katrina、

    已通知工程师您的帖子并将作出相应的回复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katrina、您好!

    我假设您先从9546器件启用正确的通道、然后再尝试进行通信(仔细检查)。 否则、信号将无法到达 P82B715的 L 侧、因为该通道是高阻态、直到将其编程为启用。

    通常、如果您断开电路板并可以进行通信、然后连接电路板 A、请参阅通信停止、这通常是某种常见的接地问题。  

    可能需要仔细检查原理图、并确保您连接在一起的接地端确实接地(有时是由于连接不正确而导致的问题)。 也许您有第二块您可以分享的电路板的原理图? (除非您的帖子中的第二张图片?)

    330欧姆的阻抗相当大、但如果您要将其连接到另一个 P82B715、这应该不是问题。  

    断开第二块板时、您能否在电缆侧共享范围? 我想验证信号是否正常。  

    我还想了解当第二个板同时连接在同一电缆侧和从器件/目标侧时、作用域是什么样子的。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以某种方式解决了问题、两个板现在通信正常。  感谢你的帮助。