请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1043G-Q1 主题中讨论的其他器件:TCAN1043
尊敬的 TI 合作伙伴:
我们有一个问题需要您的帮助。
我们有一个1043、其中 nFAULT = L、RX = L、TX = H 状态。 但它与数据表描述的三个问题(TXDTO/TXDRXD/TSD)不同。
CAN_H/CAN_L 电压降至1.25V (因为我们并行连接了两个 TCAN1043、另一个正常)。
RX 接地阻抗为140欧姆。
您是否曾遇到过这种问题?
非常感谢。
此致
Bruce Hsin