This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043G-Q1:nFAULT 引脚动作

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009839/tcan1043g-q1-nfault-pin-action

器件型号:TCAN1043G-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

尊敬的 TI 合作伙伴:

我们有一个问题需要您的帮助。  

我们有一个1043、其中 nFAULT = L、RX = L、TX = H 状态。  但它与数据表描述的三个问题(TXDTO/TXDRXD/TSD)不同。

CAN_H/CAN_L 电压降至1.25V (因为我们并行连接了两个 TCAN1043、另一个正常)。

RX 接地阻抗为140欧姆。  

您是否曾遇到过这种问题?

非常感谢。

此致

Bruce Hsin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    根据您的说明、听起来设备已识别唤醒信号、现在处于待机模式、并设置了 WAKERQ 标志。 在该状态下、驱动器仍处于禁用状态、因此总线偏置未激活、这可能是您看到隐性电平低于2.5V 的原因。 一旦器件转换为正常模式(EN = STB = H)、会清除导致 nFAULT 置位的 WAKERQ 标志。

    TCAN1043: Table 9-1

    这是否与观察到的行为一致? 在器件处于睡眠模式时、CAN 总线或 WAKE 引脚上的活动是否可能导致唤醒事件发生?

    此致、
    Eric Schott