大家好、
采用 DP83869HMRGZT、
可以在媒体/线路侧使用"SGMII 引脚分配"来连接到支持1000BASE-X、100BASE-FX 和 SGMII 的 SFP 模块吗?
以上功能在 M/s Marvell 部件:88E1512中受支持、数据表中也专门提到了此功能。
请参阅 DP83869HM 的数据表(SNLS614A–SEPTEMBER2018–REVISEDDECEMBER2018)、
没有直接提及 SGMII 在 SFP (媒体端)上的使用、而是
它提到 了 SGMII 侧以太网 PHY 的"RGMII 至 SGMII 桥接模式"(但不是 SFP)
这些内容见第03页和第36页
2.即使第10.2.2段 (FiberEthernetTypicalEthernet,第108页)也没有提及通过 SFP 的 SGMII 接口
目的是使用 DP83869HMRGZT 作为 PHY、通过 SFP 运行从 RGMII (FPGA/Processor 中的 MAC 侧)到 SGMII (媒体侧)的流量。
请尽早澄清
REG、