This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:在介质/线路侧使用 SGMII 接口连接到 SFP 模块

Guru**** 2416830 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009290/dp83869hm-usage-of-sgmii-interface-at-media-line-side-to-connect-to-sfp-modules

器件型号:DP83869HM

大家好、

采用 DP83869HMRGZT、

可以在媒体/线路侧使用"SGMII 引脚分配"来连接到支持1000BASE-X、100BASE-FX 和 SGMII 的 SFP 模块吗?

以上功能在 M/s Marvell 部件:88E1512中受支持、数据表中也专门提到了此功能。

请参阅 DP83869HM 的数据表(SNLS614A–SEPTEMBER2018–REVISEDDECEMBER2018)、

没有直接提及 SGMII 在 SFP (媒体端)上的使用、而是

它提到 了 SGMII 侧以太网 PHY 的"RGMII 至 SGMII 桥接模式"(但不是 SFP)

    这些内容见第03页和第36页

2.即使第10.2.2段 (FiberEthernetTypicalEthernet,第108页)也没有提及通过 SFP 的 SGMII 接口

目的是使用 DP83869HMRGZT 作为 PHY、通过 SFP 运行从 RGMII (FPGA/Processor 中的 MAC 侧)到 SGMII (媒体侧)的流量

请尽早澄清

REG、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reg、

    在数据表第一页的特性部分中、它指出器件与 SFP MSA 规范兼容的1000Base-X、100Base-FX。 由于光纤引脚与 SGMII 引脚进行多路复用(即媒体侧光纤引脚与 SGMII 引脚相同)、因此 SFP 模块也可用于 SGMII。

    此致、

    Adrian Kam