This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:适用于旁路模式设置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009336/sn65dp141-for-the-by-pass-mode-setting

器件型号:SN65DP141

问题: 更改 VOD 或 EMP 时,我们要求您检查旁路模式设置查询/方法的值 

 

-状态

→  在示踪剂模式和电缆模式下、即使输入(VOD 400mV ~ 1200mV、-6dB ~ 9dB)发生变化、输出 VOD 值也不会改变。  

→  只有当“SN65DP141”的设置发生变化时,VOD 和 EMP 才会发生变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您澄清一下这个问题吗? VOD 仅更改输出 线性动态范围、只要信号振幅在 DP141线性范围内、它就不会更改信号振幅。  

    要更改信号振幅、必须在源端完成。

    谢谢

    David